© Syntegon
Syntegon Montagelinie für Insulinpens
Gesamtansicht der neuen Maschine: Die automatische Montagelinie von Syntegon produziert je nach Modell bis zu 300 Insulinpens pro Minute. Der Automatisierungsgrad ist je nach Bedarf skalierbar und kann auch nachträglich angepasst werden (Foto:...
© Festo SE & Co. KG
20.01.2021
|
Irland, Großbritannien
New configurator from Festo
Industrial automation specialist Festo has introduced a new online configuration tool that makes it easier and ...
Pressemitteilung lesen
Industrial automation specialist Festo has introduced a new online configuration tool that makes it easier and quicker to select the correct valve or actuator for your process application. Simply select a few parameters and the Festo valve configurator will suggest appropriate combinations, offering a fast, reliable and easy way for process engineers to source coordinated and ready-to-install solutions.
© Festo SE & Co. KG
Online process valve configurator
Select the correct valve or actuator for your process application quickly and easily using Festo’s online valve configurator.
© Festo SE & Co. KG
03.12.2020
|
Südafrika
Festo online configurator tool simplifies sizing of process valves
From manually operated to automated process valves, the new configurator tool for process valves from Festo ...
Pressemitteilung lesen
From manually operated to automated process valves, the new configurator tool for process valves from Festo makes selecting the right solution easy and less time-consuming. A task that used to take a few hours now takes minutes to complete. This configurator tool has made finding, selecting, sizing and ordering the perfect KVZB ball valve or KVZA butterfly valve simple with just a few clicks. All users have to do is select a few parameters, and the ...
© Festo SE & Co. KG
26.11.2020
|
Global
Hochflexibles Pick and Place mit digitalisierter Pneumatik
Beim Festo Motion Terminal VTEM fusioniert die Digitalisierung mit der Pneumatik. Schnelles Zuschalten von ...
Pressemitteilung lesen
Beim Festo Motion Terminal VTEM fusioniert die Digitalisierung mit der Pneumatik. Schnelles Zuschalten von Motion Apps revolutioniert die Pneumatik in puncto Flexibilität, Energieeffizienz und Beschleunigung von Produktionsprozessen. Auch die Handhabungstechnik profitiert davon, denn mit dem Einsatz der Automatisierungsplattform VTEM ist jetzt das Positionieren mit Pneumatik einfach möglich.
© Festo SE & Co. KG
Anwendung Festo Motion Terminal VTEM Pick and Place
Hochflexibles Pick and Place: Das Festo Motion Terminal positioniert mit Pneumatik.
© Festo SE & Co. KG
VAEM valve controller
Small, light, energy efficient, fast, and precise ‒ the VAEM overcomes the challenges found in micro-dispensing liquids.
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
26.11.2020
|
Global
Keine Angst vorm Zahnarzt
Zum Zahnarzt geht niemand gern. Kleine Kinder noch viel weniger. Um den richtigen Umgang bei Zahnbehandlungen ...
Pressemitteilung lesen
Zum Zahnarzt geht niemand gern. Kleine Kinder noch viel weniger. Um den richtigen Umgang bei Zahnbehandlungen mit Kindern zu üben, entwickelte das japanische Unternehmen tmsuk einen humanoiden Roboter, mit dem angehende Zahnärzte und deren Assistenten das Verhalten kleiner Kinder bei Zahnbehandlungen lebensecht simulieren können – mit Zappeln, Zucken oder Mund zukneifen. Für die realistischen Bewegungen der Puppe sorgen ...
© Festo SE & Co. KG
VEAA/VEAB Proportional-Druckregelventil
Lautlos, sanft und schnell dank Piezotechnologie: Das Proportional-Druckregelventil VEAA/VEAB.