![](https://pressstorageadmin.blob.core.windows.net/prod/styles/content_header/storage-api-public/field/web_images/PreAudit321.jpg?sv=2017-11-09&sr=b&se=2025-07-27T05:15:40Z&sp=r&sig=8OYQxjui3J6oeWOZCgvJPlFNCSkHqNbSix3YANxFkeg%3D&itok=0IiPVfmL)
25 Prozent weniger Energieverbrauch
25 Prozent und mehr an Energieeinsparungen im Druckluftsystem von Maschinen und Anlagen – oft sind es schon kleine Maßnahmen wie das Senken des Druckniveaus, das Aufspüren von Leckagen oder das Kürzen von Schlauchlängen. Mit seinem Druckluft-Energieeffizienz-PreAudit bietet Festo Anlagenbetreibern den Einstieg in enorme Einsparpotenziale in ihrem gesamten Druckluftsystem.
Immer mehr Anlagenbetreiber wollen die Energieeffizienz und damit die Leistungsfähigkeit ihres Druckluftsystems steigern. Viele erkennen auch die Notwendigkeit, die weltweit gültige Norm ISO 50001 für systematisches Energiemanagement in ihren Betrieben umzusetzen, winken doch dadurch beispielsweise in Deutschland Teilbefreiungen von der EEG-Umlage und Entlastungen bei der Strom- und Energiesteuer.
Quick Wins durch Quick Check
Doch wo fängt man am besten an? Wo erzielt man die so genannten Quick Wins? Da kommt eine Art „Quick Check“ gerade recht. Im PreAudit werden alle Teile eines Druckluftsystems stichpunktartig analysiert. Mit dem PreAudit von Festo erkennen Anlagenbetreiber sofort Schwachstellen und wissen zuverlässig, welche Maßnahmen sich bei ihrem Druckluftsystem am ehesten auszahlen.
Im PreAudit begutachten die Energie-Experten von Festo die Drucklufterzeugung und -aufbereitung, beurteilen die Kompressorenauslastung, analysieren die Druckluftqualität und messen den Druckabfall im Netz. Im Schnellcheck nehmen die Spezialisten eine exemplarische Leckageortung an ausgewählten Anlagen vor und überprüfen diese Maschinen auch auf den energieeffizienten Einsatz der pneumatischen Komponenten. Als Ergebnis erhalten die Kunden einen ausführlichen Bericht mit genauer Dokumentation der Daten und nach Priorität gewichtete Handlungsempfehlungen. In der Dokumentation sind u.a. die CO2-Emissionswerte ausgewiesen, die viele Unternehmen zur Angabe in ihrem Nachhaltigkeitsbericht z.B. gemäß GRI oder GHG benötigen.
Ganzheitlicher Ansatz
Nur wenige Anbieter sind in der Lage, das gesamte Druckluftsystem zu begutachten. Häufig geht es ausschließlich um die Drucklufterzeugung. Mit dem Druckluft-Energieeffizienz-PreAudit verfolgt Festo einen ganzheitlichen Ansatz – von der Erzeugung bis zur Anwendung – und hat in den letzten fünf Jahren viel Erfahrung damit gesammelt.
Das PreAudit ist ein Teil des umfassenden Dienstleistungsprogramm „Festo Energy Saving Services“, dass nach DIN EN ISO 11011 zertifiziert ist. Dies verlangt, dass die Auditoren von Festo eine umfangreiche Ausbildung absolvieren. Inzwischen können 16 Auditoren das Druckluft-Energieeffizienz-PreAudit weltweit vor Ort an den Maschinen und Anlagen der Kunden durchführen.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von ca. 3,65 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.