25% in meno di consumo energetico
Risparmio energetico del 25% e oltre negli impianti ad aria compressa per macchine e impianti: spesso sono le piccole azioni a fare la differenza, come ridurre il livello di pressione, rilevare perdite o accorciare le lunghezze dei tubi. Con il PreAudit sull'efficienza energetica dell'aria compressa, Festo offre enormi potenziali di risparmio per i gestori dell'impianto nell'intero sistema.
Sempre più gestori di impianti desiderano aumentare l'efficienza energetica e quindi le prestazioni dei propri sistemi di aria compressa. Molti riconoscono anche la necessità di implementare lo standard globale ISO 50001 per la gestione sistematica dell'energia nei loro impianti. Gli operatori in Germania, ad esempio, possono beneficiare di esenzioni parziali attraverso la tassa di riallocazione EEG (EEG = legge tedesca sulle fonti di energia rinnovabile) e sgravi fiscali su elettricità ed energia.
Rapide vittorie grazie a controlli veloci
Allora, qual è il posto migliore per iniziare? Dove puoi ottenere vittorie veloci? È qui che entra in gioco una sorta di controllo rapido. Nel PreAudit, tutte le parti di un sistema di aria compressa sono sottoposte ad un'analisi punto per punto. Con il PreAudit di Festo, gli operatori di sistema possono rilevare immediatamente i punti deboli e sapere con certezza quali sono le migliori misure da adottare.
Durante il PreAudit, gli esperti energetici di Festo esaminano la produzione e la preparazione dell'aria compressa, valutano l'utilizzo del compressore, analizzano la qualità dell'aria compressa e misurano la caduta di pressione nel sistema. Nel controllo rapido, gli specialisti eseguono un test di rilevamento delle perdite, rappresentativo su sistemi selezionati, e verificano che i componenti pneumatici di queste macchine siano utilizzati in modo energeticamente efficiente. I clienti ricevono un rapporto dettagliato con dati accuratamente documentati e raccomandazioni su eventuali azioni prioritarie. La documentazione stabilisce i valori di emissione di CO2 che molte aziende devono dichiarare nel proprio report di sostenibilità, in conformità ad esempio con GRI o GHG.
Approccio completamente integrato
Solo pochi fornitori sono in grado di valutare l'intero sistema di aria compressa. Spesso l'attenzione si concentra esclusivamente sulla generazione di aria compressa. Con il PreAudit sull'efficienza energetica, Festo persegue un approccio integrato, dalla generazione all'applicazione, acquisendo una vasta esperienza negli ultimi cinque anni.
Il PreAudit fa parte della gamma completa di Festo Energy Saving Services, certificata secondo DIN EN ISO 11011. A tal fine, i revisori di Festo devono completare una formazione approfondita. 16 auditor sono ora qualificati per eseguire il pre-audit sull'efficienza energetica dell'aria compressa di macchine e sistemi in loco, per i clienti di tutto il mondo.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.800 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,81 miliardi di euro nel 2022. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.