Product dimensional inspection skills are key for manufacturing excellence and quality control in a globalized, competitive world. To ensure strict product compliance with design specifications, expertise in product measurement, interpretation of technical drawings, and statistical techniques should become second nature so that workers can correctly apply these skills as soon as they hit the shop floor. Leggi communicato stampa Immagine Festo Didactic 2021/10/20 | Globale Strengthening dimensional metrology skills to ... Product dimensional inspection skills are key for manufacturing excellence and quality control in a ... Leggi communicato stampa
In automazione la scelta della giusta tecnologia di azionamento consente di risparmiare denaro e, allo stesso tempo, difende il clima. Come fanno quindi gli utenti a trovare la giusta tecnologia, che consenta loro di ridurre le emissioni di anidride carbonica a lungo termine? La nuova Guida CO2 & TCO Festo supporta i produttori di macchine e sistemi nella scelta. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/10/14 | Globale Lo strumento di selezione consente di risparmiare ... In automazione la scelta della giusta tecnologia di azionamento consente di risparmiare denaro e ... Leggi communicato stampa
For the first time, apprentices in the job profiles of Mechatronics and Industry 4.0 met for the German Championships of WorldSkills Germany. These took place at the Festo Lernzentrum Saar in St. Ingbert at the beginning of October. The respective winning teams will represent Germany at the upcoming vocational championships WorldSkills 2022 and EuroSkills 2023. Leggi communicato stampa Immagine WorldSkills 2021/10/12 | Globale Ready for the Professional World For the first time, apprentices in the job profiles of Mechatronics and Industry 4.0 met for the ... Leggi communicato stampa
Precise, energy-saving, silent and fast – for the first time, piezo technology makes gas handling in medical technology and laboratory automation truly efficient. What are the differences compared with proportional solenoid valves? How can specialists in medical technology and laboratory automation easily integrate piezo components into their systems and devices? Festo, the automation specialists, will provide clear answers to these and many more questions in the life science webinar. When? On Wednesday, 6 October 2021 from 3:30 to 4:30 pm... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/09/20 | Globale How piezo technology more efficiently regulates ... Precise, energy-saving, silent and fast – for the first time, piezo technology makes gas handling in ... Leggi communicato stampa
Il circuito Fail-Safe integrato nel quadro elettrico, pronto per l'installazione, è un'alternativa sicura ed economica quando si tratta dell’utilizzo di una tecnologia Fail-Safe. Garantisce il raggiungimento di una posizione di sicurezza predefinita, di un attuatore a semplice effetto, in caso di mancanza di pressione o alimentazione a monte. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/08/31 | Globale Sicurezza in modalità Fail-Safe Il circuito Fail-Safe integrato nel quadro elettrico, pronto per l'installazione, è un'alternativa ... Leggi communicato stampa
Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle pistole saldatrici servo-pneumatiche Festo. Tanto da avere installato più di 2.500 pistole robot di saldatura nelle carrozzerie del marchio premium. Questa casa automobilistica è ora in grado di ridurre i tempi di fermo del 25%, grazie a un sistema Festo di manutenzione predittiva, pronto per l'intelligenza artificiale. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/08/31 | Globale Le pistole di saldatura servo-pneumatiche Festo ... Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed ... Leggi communicato stampa
Il VFOE consente ai produttori di macchinari e impianti di regolare la velocità dei cilindri pneumatici nelle loro macchine, in base alle loro esigenze e aspettative specifiche. Questa valvola compatta di controllo del flusso unidirezionale, parte del Core Range di Festo, si è dimostrata una soluzione conveniente per applicazioni standard. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/08/31 | Globale Consegna veloce – montaggio facile Il VFOE consente ai produttori di macchinari e impianti di regolare la velocità dei cilindri ... Leggi communicato stampa
Over 60 competition skills, participants from 60 nations, up to 300,000 spectators... it sounds like the Olympic Games, but it's called WorldSkills, the World Championships for Vocational Training. “Global Industry Partners" (GIP), for whom the topic of professional vocational training is not just lip service, play a major role in the vocational competitions. Festo is one of the exclusive partners in the skills of Industry 4.0, Mechatronics and Water Technology. Leggi communicato stampa Immagine Festo Didactic 2021/08/30 | Globale Partnership in Technical Vocational Training ... Over 60 competition skills, participants from 60 nations, up to 300,000 spectators... it sounds like ... Leggi communicato stampa
Production, warehouse, shipping - where goods are produced, stored, sorted or packed, picking also takes place. This means that several individual goods are removed from storage units such as boxes or cartons and reassembled. With the FLAIROP (Federated Learning for Robot Picking) project Festo and researchers from the Karlsruhe Institute of Technology (KIT), together with partners from Canada, want to make picking robots smarter using distributed AI methods. To do this, they are investigating how to use training data from multiple stations,... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/07/07 | Globale Better gripping with intelligent picking robots Production, warehouse, shipping - where goods are produced, stored, sorted or packed, picking also ... Leggi communicato stampa
I componenti pneumatici del core product range Festo offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Dal cilindro compatto ADN-S al cilindro tondo DSNU, o alla mini-slitta DGST, questi attuatori svolgono i movimenti richiesti nella maggior parte degli scenari applicativi, mentre la loro robustezza garantisce macchine e sistemi affidabili. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/07/07 | Globale Robusto e dai molti talenti I componenti pneumatici del core product range Festo offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo ... Leggi communicato stampa
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la combinazione in sistemi a sbalzo 2D e 3D. Sviluppati per applicazioni nell'industria elettronica, applicazioni desktop e nel nuovo settore battery manufacturing, sviluppati per essere accoppiati a servomotori Festo e terze parti, con particolare attenzione ai produttori Asiatici. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/06/23 | Globale Costo ridotto e ottimo per integrazione terze ... Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per ... Leggi communicato stampa
L'attuatore a quarto di giro DFPD-C di Festo è ben equipaggiato per le difficili condizioni dell'industria chimica. È adatto per l'azionamento di valvole a farfalla, valvole a globo e valvole a sfera negli impianti di processo, nell'industria chimica e petrolchimica, e può essere utilizzato anche con un posizionatore per applicazioni di controllo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/06/17 | Globale Ideale per l'automazione nell'industria chimica L'attuatore a quarto di giro DFPD-C di Festo è ben equipaggiato per le difficili condizioni dell ... Leggi communicato stampa
Industry experts are forecasting a golden era for additive manufacturing, with annual growth rates of 24% anticipated into 2024. The automation of 3D printing processes offers further growth potential, for example in feeding or depowdering the components. When it comes to the depowdering of laser-melted metal parts, Solukon is the world's leading supplier. It is working together with Festo, the global player in industrial automation technology, to establish whether it is possible to push the level of automation for depowdering even further... Leggi communicato stampa Immagine Solukon Maschinenbau GmbH 2021/06/15 | Globale Automating depowdering in 3D printing Industry experts are forecasting a golden era for additive manufacturing, with annual growth rates ... Leggi communicato stampa
Il cilindro a doppio pistone DGTZ di Festo è corto, piatto ed estremamente versatile. La versatilità è assicurata dalle opzioni di montaggio sui quattro lati, rigido e quindi antirotazione, è anch'esso esente da manutenzione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/06/15 | Globale Ideale per spazi ristretti Il cilindro a doppio pistone DGTZ di Festo è corto, piatto ed estremamente versatile. La versatilità ... Leggi communicato stampa
Afferrare i pezzi, proprio come la lingua di un camaleonte afferra gli insetti: questo è il principio di funzionamento della pinza adattiva DHEF di Festo. Questa insolita pinza può raccogliere e riposizionare oggetti di molte forme diverse, senza la necessità di regolazioni manuali. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/06/09 | Globale La lingua automatizzata del camaleonte Afferrare i pezzi, proprio come la lingua di un camaleonte afferra gli insetti: questo è il ... Leggi communicato stampa
Che si tratti di afferrare, tenere o girare, toccare, digitare o premere, nella vita di tutti i giorni usiamo le mani per i compiti più diversi. A questo proposito, la mano umana, con la sua combinazione unica di potenza, destrezza e capacità motorie, è un miracoloso strumento della natura. Cosa potrebbe esserci di più naturale che dotare i robot, negli spazi di lavoro collaborativi, di una pinza ispirata a questo modello della natura, che risolva vari compiti imparando attraverso l'intelligenza artificiale? Festo mostra la mano robotica... Leggi communicato stampa Immagine Ruediger J. Vogel 2021/06/07 | Globale La robotica pneumatica incontra l'intelligenza ... Che si tratti di afferrare, tenere o girare, toccare, digitare o premere, nella vita di tutti i ... Leggi communicato stampa