Alla SEMICON Europa 2026, Festo mostrerà come i wafer possano essere movimentati in modo efficiente, preciso e con la massima affidabilità di processo durante la produzione di semiconduttori. Un impianto dimostrativo interconnesso riproduce l’intero flusso di lavoro, dal FOUP all’allineamento dei wafer fino alla lavorazione successiva in applicazioni chimico-umide o basate sul vuoto. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/11/06 | Globale Processi di movimentazione dei wafer integrati per ... Alla SEMICON Europa 2026, Festo mostrerà come i wafer possano essere movimentati in modo efficiente ... Leggi communicato stampa
Festo intende trasferire gli standard di qualità del proprio hardware ai modelli digitali di prodotto e di simulazione. L’obiettivo è consentire ai costruttori di macchinari di sviluppare e convalidare virtualmente soluzioni di automazione il più possibile vicine alla realtà. In prospettiva, tali modelli dovrebbero supportare anche lo sviluppo e il collaudo di sistemi di automazione autonomi. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/10/21 | Globale Festo sviluppa gemelli digitali per la Physical AI ... Festo intende trasferire gli standard di qualità del proprio hardware ai modelli digitali di ... Leggi communicato stampa
Grazie alla combinazione del cilindro elettrico EPRF e del servomotore EMMH, entrambi in acciaio inossidabile, Festo offre ora una soluzione di azionamento elettrico ad alte prestazioni per l’industria alimentare, dell’imballaggio e farmaceutica. Insieme al cavo motore adeguato, il motore, il cavo e l’azionamento formano una soluzione completa in design igienico perfettamente coordinata, fornita da un unico fornitore. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/10/19 | Globale Soluzione elettrica completa in design igienico da ... Grazie alla combinazione del cilindro elettrico EPRF e del servomotore EMMH, entrambi in acciaio ... Leggi communicato stampa
All’Hydrogen Technology World Expo 2026, Festo illustrerà come automatizzare in modo sicuro, modulare e scalabile gli elettrolizzatori e gli impianti a idrogeno. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/10/08 | Globale Se l'idrogeno diventa importante, l'automazione ... All’Hydrogen Technology World Expo 2026, Festo illustrerà come automatizzare in modo sicuro ... Leggi communicato stampa
Alla fiera Compamed, Festo presenta il nuovo sistema di controllo CECC-AX in un’applicazione di dosaggio di liquidi. Questo sistema combina la programmazione PLC con Python, consentendo così un’implementazione flessibile di diverse funzioni in uno spazio di installazione ridotto al minimo. Il sistema di controllo è quindi ideale per l’impiego in apparecchi da tavolo compatti e sottosistemi, ad esempio nella preparazione dei campioni, nella preanalitica o nella gestione automatizzata di liquidi e materiali di consumo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/10/05 | Globale Controllore compatto per applicazioni flessibili ... Alla fiera Compamed, Festo presenta il nuovo sistema di controllo CECC-AX in un’applicazione di ... Leggi communicato stampa
Dalla produzione moderna all’acqua pulita e alle energie rinnovabili: Festo promuove l’eccellenza nella formazione professionale e il dialogo tra il mondo dell’istruzione e quello dell’industria, al fine di formare i professionisti di domani. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/09/17 | Globale Festo ai WorldSkills di Shanghai Dalla produzione moderna all’acqua pulita e alle energie rinnovabili: Festo promuove l’eccellenza ... Leggi communicato stampa
Due attori globali, una storia di successo comune: anche nel 2026 Festo rimane per Bosch il fornitore preferito per i prodotti di automazione nel settore dei «componenti pneumatici». Festo è quindi anche il primo punto di riferimento per i nuovi progetti relativi a macchine e impianti. Dal 2015 Bosch si affida a Festo, ormai per l’undicesimo anno consecutivo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/07/17 | Globale Festo nuovamente fornitore preferito di Bosch Due attori globali, una storia di successo comune: anche nel 2026 Festo rimane per Bosch il ... Leggi communicato stampa
The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Globale Automated dismantling of electric batteries The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Leggi communicato stampa
Si prevede che il numero di veicoli a trazione elettrica in tutto il mondo crescerà di circa il 30% all'anno fino al 2030. Allo stesso tempo, i processi di produzione per i propulsori elettrificati stanno cambiando. Mentre i processi di produzione semi-automatici hanno dominato la produzione automobilistica tradizionale con motori a combustione fino ad oggi, la produzione di celle a batteria e motori elettrici si sta sempre più sviluppando in processi di produzione completamente automatizzati. In qualità di produttore leader di tecnologie di... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Globale Tutto sotto controllo, dalle celle della batteria ... Si prevede che il numero di veicoli a trazione elettrica in tutto il mondo crescerà di circa il 30% ... Leggi communicato stampa
Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for recycling in 2030. This inevitably raises the question of sustainability, as batteries are energy storage devices made from critical raw materials. Festo therefore not only offers modular automation concepts for cell production, the assembly of battery modules and packs and for platform integration, but also for dismantling and recycling or separating the materials. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Globale Automated processes for battery recycling Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for ... Leggi communicato stampa
Festo has launched a company-wide transformation program to position itself for a sustainable future as a financially independent family-owned company. The program is also intended to strengthen and expand the company’s position as a globally successful innovation leader. Alongside structural realignments to its global organization, the company plans to cut 1,300 positions in Germany. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 05/08/2026 | Global Transformation Program for sustainable Growth and ... Festo has launched a company-wide transformation program to position itself for a sustainable future ... Leggi communicato stampa
Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un'affermazione formale: grazie al materiale di imballaggio riciclabile, al basso consumo energetico, all'alta velocità e all'ergonomia, il sistema di blisteraggio carta-carta CABLIblue 870 si sta dimostrando un vero e proprio trendsetter. L'uso della tecnologia di automazione elettrica di Festo aumenta enormemente la sostenibilità e l'efficienza in questa applicazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Globale Come le macchine per l'imballaggio stanno ... Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un ... Leggi communicato stampa
Festo achieved solid financial results in fiscal year 2025. Following a 3.7% decline in turnover due to economic conditions, Festo is focusing 2026 on expanding its leadership in innovation and competitiveness. To this end, the company is continuing to further develop its structure and, with an R&D ratio of over 8%, is investing in the expansion of Seamless Automation with a comprehensive portfolio, seamless connectivity, and an intuitive digital experience. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/04/17 | Globale Festo provides Basis for Growth Festo achieved solid financial results in fiscal year 2025. Following a 3.7% decline in turnover due ... Leggi communicato stampa
Festo è un'azienda familiare indipendente e un attore globale nella tecnologia dell'automazione e nell'istruzione tecnica, con sede a Esslingen a.N. (Germania). Conta oltre 20.000 dipendenti in circa 250 sedi in tutto il mondo, con un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro e un tasso di R&S superiore all'8%. In qualità di partner del movimento, Festo offre tecnologie di azionamento pneumatico, elettrico e digitale integrate, in tutti i settori. La sua offerta comprende inoltre soluzioni software e di intelligenza artificiale, oltre a... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/04/17 | Globale Il gruppo Festo Festo è un'azienda familiare indipendente e un attore globale nella tecnologia dell'automazione e ... Leggi communicato stampa
The development of drugs is lengthy, complex and expensive. Approaches from organ-on-a-chip research promise to shorten the time to approval of new active ingredients. Together with experts from TU Darmstadt, Festo has developed an exhibit that demonstrates the automated production of such mini-organs: A bioprinter applies human cell material to a microfluidic chip, on which organ-like tissue then grows. Festo is combining two future technologies for the first time: SupraMotion and Diffusion Bonded Manifolds. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/04/17 | Globale Automation of organs-on-a-chip for drug ... The development of drugs is lengthy, complex and expensive. Approaches from organ-on-a-chip research ... Leggi communicato stampa
At Next-Gen Life Science Automation, Festo is researching new solutions for medical technology and laboratory automation. At Hannover Messe 2026, Festo and Fraunhofer IPA will be demonstrating the construction of a cassette for the process step of modifying cells in CAR-T cell therapy. Automation significantly reduces production times and costs, making customised cancer therapies faster, cheaper and available to more patients. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/04/15 | Global Personalised Cell Therapy for Cancer Treatment At Next-Gen Life Science Automation, Festo is researching new solutions for medical technology and ... Leggi communicato stampa