Alla fiera Compamed, Festo presenta il nuovo sistema di controllo CECC-AX in un’applicazione di dosaggio di liquidi. Questo sistema combina la programmazione PLC con Python, consentendo così un’implementazione flessibile di diverse funzioni in uno spazio di installazione ridotto al minimo. Il sistema di controllo è quindi ideale per l’impiego in apparecchi da tavolo compatti e sottosistemi, ad esempio nella preparazione dei campioni, nella preanalitica o nella gestione automatizzata di liquidi e materiali di consumo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/10/05 | Globale Controllore compatto per applicazioni flessibili ... Alla fiera Compamed, Festo presenta il nuovo sistema di controllo CECC-AX in un’applicazione di ... Leggi communicato stampa
I semi sono il nuovo oro. Perché? Gli alimenti di origine vegetale possono nutrire una popolazione mondiale in continua crescita. Tuttavia, il cambiamento climatico, le infestazioni e le malattie minacciano l'agricoltura. Per supportare lo sviluppo di semi resistenti e renderli disponibili all'agricoltura, i selezionatori di piante hanno bisogno di enormi quantità di DNA. Proprio per questo motivo, Synchron Lab ha sviluppato la "fabbrica di DNA", automatizzata con sistemi di movimentazione, assi elettrici, pinze pneumatiche e sensori Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/06 | Globale Germania Una vera fabbrica modulare di DNA I semi sono il nuovo oro. Perché? Gli alimenti di origine vegetale possono nutrire una popolazione ... Leggi communicato stampa
Se c'è una cosa che la pandemia di COVID-19 ci ha insegnato, è che i laboratori attribuiscono enorme importanza a elevati rapporti di flusso dei campioni. Nonostante personale di laboratorio altamente qualificato, questa domanda non può più essere soddisfatta. L'automazione dei processi di laboratorio è inevitabile, ecco perché MolGen, ha sviluppato PurePrep TTR, che può preparare 320 campioni di pazienti all'ora, per la successiva elaborazione molecolare. L'azienda olandese utilizza la tecnologia di automazione specifica per laboratori di... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/06 | Globale Rapporti di flusso di campioni estremamente ... Se c'è una cosa che la pandemia di COVID-19 ci ha insegnato, è che i laboratori attribuiscono enorme ... Leggi communicato stampa
Erogazione, aspirazione, pipettaggio: la precisione è un must quando si maneggiano volumi molto piccoli di liquido. In che modo gli specialisti nell'automazione di laboratorio riescono a soddisfare i requisiti di qualità in modo affidabile ed efficiente, anche con elevate portate? Come evitano la contaminazione? Il webinar Life Science dello specialista in automazione Festo offre risposte chiare a queste e molte altre domande. Quando? Mercoledì 16 giugno 2021, dalle 15:30 alle 16:30 (CET) al seguente... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/06/03 | Globale Come controllare precisamente volumi molto piccoli ... Erogazione, aspirazione, pipettaggio: la precisione è un must quando si maneggiano volumi molto ... Leggi communicato stampa
2024/05/06 | Globale Analytica 2024 Dal 9 al 12 aprile 2024 Comunicati stampa (9) Immagini (34) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG