Zwei Global Player, eine gemeinsame Erfolgsgeschichte: Auch 2026 ist Festo für Bosch der Preferred Supplier für Automatisierungsprodukte im Materialfeld „Pneumatic Components“. Damit ist Festo auch erster Ansprechpartner für neue Maschinen- und Anlagenprojekte. Seit 2015 setzt Bosch im inzwischen elften Jahr hintereinander auf Festo. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 17.07.2026 | Global Festo erneut Preferred Supplier von Bosch Zwei Global Player, eine gemeinsame Erfolgsgeschichte: Auch 2026 ist Festo für Bosch der Preferred ... Pressemitteilung lesen
Mit dem manuellen Zerlegen von End-of-Life-Batterien von Elektrofahrzeugen ist jetzt Schluss: Von Liebherr kommt eine Anlage, die Schrauben des Batteriedeckels automatisiert entfernt – egal, ob diese horizontal oder vertikal am Gehäuse der Batterie angebracht sind. Einen großen Anteil an dieser automatisierungstechnischen Lösung hat der servopneumatische Lageregler CMAD von Festo, der das lageunabhängige Entschrauben erst möglich macht. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Automatisiertes Zerlegen von Elektrobatterien Mit dem manuellen Zerlegen von End-of-Life-Batterien von Elektrofahrzeugen ist jetzt Schluss: Von ... Pressemitteilung lesen
Für den Bestand an Fahrzeugen mit Elektroantrieben wird bis 2030 weltweit ein jährliches Wachstum von rund 30% prognostiziert. Gleichzeitig wandeln sich die Produktionsprozesse für den elektrifizierten Antriebsstrang. Dominierten im klassischen Automobilbau mit Verbrennungsmotoren bisher halbautomatische Produktionsverfahren, so entwickelt sich die Herstellung von Batteriezellen sowie von Elektromotoren zunehmend zu vollautomatisierten Produktionsprozessen. Festo als führender Hersteller von Automatisierungstechnik hat dafür entlang der... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Alles im Griff von Batteriezellen bis ... Für den Bestand an Fahrzeugen mit Elektroantrieben wird bis 2030 weltweit ein jährliches Wachstum ... Pressemitteilung lesen
Experten gehen davon aus, dass im Jahr 2030 etwa 3 Millionen Tonnen Altbatterien von elektrischen Pkws zum Recycling anstehen. Da stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit zwangsläufig, denn die Batterien sind Energiespeicher, die aus kritischen Rohstoffen gefertigt werden. Festo bietet daher nicht nur modulare Automatisierungskonzepte für die Zellproduktion, die Montage von Batteriemodulen und Packs sowie für die Plattformintegration an, sondern auch für Demontage und Recycling bzw. Trennung der Materialen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Automatisierte Prozesse beim Batterie-Recycling Experten gehen davon aus, dass im Jahr 2030 etwa 3 Millionen Tonnen Altbatterien von elektrischen ... Pressemitteilung lesen
29.05.2026 | Global The Battery Show Europe 2026 Besuchen Sie Festo auf der Messe Stuttgart in Halle 3 am Stand E10 Pressemitteilungen (4) Bilder (16) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
24.04.2026 | Global Interpack 2026 7. bis 13.Mai 2026, Messe Düsseldorf Pressemitteilungen (7) Bilder (16) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
17.04.2026 | Global Hannover Messe 2026 20. bis 24. April 2026 – Willkommen bei Festo in Halle 13, Stand C17. Pressemitteilungen (6) Bilder (17) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
23.03.2026 | Global LogiMAT 2026 24. - 26. März 2026. Messe Stuttgart. Sie sind herzlich eingeladen, den Stand von Festo zu besuchen: Halle 3, Stand 3D29 ... Pressemitteilungen (3) Bilder (5) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG