Die neue, optimierte Schrittmotorfamilie EMMB-ST und EMMT-ST in Verbindung mit dem Servoantriebsregler CMMT-ST-MP bietet Anwendern ein aufeinander abgestimmtes Servosystem zu einem attraktiven Preis. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 07.11.2024 | Global Attraktives Servosystem in Sicht Die neue, optimierte Schrittmotorfamilie EMMB-ST und EMMT-ST in Verbindung mit dem ... Pressemitteilung lesen
Der leistungsstarke, kompakte und variabel einsetzbare elektrische Greifer HEPP eignet sich für eine Vielzahl von Werkstücken in elektrischen Systemen oder Anwendungen ohne Druckluft. Dabei ist er optimiert für die Elektronik- und Kleinteilefertigung, die Laborautomation und den Sondermaschinenbau. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 07.11.2024 | Global Kraftvoll, kompakt und präzise Der leistungsstarke, kompakte und variabel einsetzbare elektrische Greifer HEPP eignet sich für eine ... Pressemitteilung lesen
Frisch auf dem Markt zeigt sich das Automatisierungsportfolio Festo AX Controls von seiner offenen Seite: voraus robotik, ein innovatives Softwareunternehmen aus Hannover, integriert seine Automatisierungssoftware in Festo AX Controls. Mit der Software voraus.core können Hersteller, Integratoren und Endanwender auf einfache Weise Lösungen für vielseitige Anwendungen erstellen, ausführen und ihre gesamte Automatisierung optimieren sowie überwachen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 07.11.2024 | Global Automatisierungsportfolio Festo AX Controls in der ... Frisch auf dem Markt zeigt sich das Automatisierungsportfolio Festo AX Controls von seiner offenen ... Pressemitteilung lesen
Energie nachhaltig zu erzeugen, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit – und grüner Wasserstoff ein Baustein der Lösung. In der zukünftigen Energielandschaft und bei der Dekarbonisierung energieintensiver Industrien wird Wasserstoff eine Schlüsselrolle spielen. Festo bietet entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette umfassende Automatisierungslösungen an – zu sehen auf der Hydrogen Expo in Hamburg vom 21. bis 23. Oktober 2025 (Halle B6, Stand 6J40). Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 23.10.2024 | Global Automatisierung für grünen Wasserstoff Energie nachhaltig zu erzeugen, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit – und grüner ... Pressemitteilung lesen
Überall, wo inerte Gase präzise gesteuert werden müssen, ist der Massendurchflussregler VEFC von Festo genau richtig. Dank Piezotechnologie ist er kompakt sowie flexibel und zeichnet sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Prädestiniert ist er für den Einsatz in der Elektronikfertigung, bei der Nahrungsmittelherstellung und überall dort im Maschinenbau, wo Schutzgas benötigt wird. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 12.09.2024 | Global Inerte Gase präzise steuern Überall, wo inerte Gase präzise gesteuert werden müssen, ist der Massendurchflussregler VEFC von ... Pressemitteilung lesen
Die Olympischen Spiele in Paris sind vorbei – jetzt rückt eine andere französische Metropole in den Mittelpunkt: Lyon wird vom 10. bis 15. September 2024 Schauplatz der 47. WorldSkills sein. Die Weltmeisterschaften der Ausbildungsberufe werden mehr als 1.500 junge Menschen aus über 65 Ländern und Regionen zusammenbringen, die sich in 62 Wettbewerben messen werden. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 02.09.2024 | Global Nach Olympia in Paris jetzt WorldSkills in Lyon Die Olympischen Spiele in Paris sind vorbei – jetzt rückt eine andere französische Metropole in den ... Pressemitteilung lesen
In the current market, characterized by evolving technological and regulatory challenges, companies must demonstrate flexibility and adaptability. Festo is committed to innovating, improving operational efficiency, and offering customized solutions to meet customer needs. At the SPS Italia, Festo will present its "Blue World" approach, to reduce the environmental impact of industrial production. Additionally, the company will introduce three new technological solutions: the VTUX valve unit, the CPX-AP-A remote IO system, and the ELGD linear... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 2024/07/08 | Italy Festo at SPS Italia_TecneLab In the current market, characterized by evolving technological and regulatory challenges, companies ... Pressemitteilung lesen
Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice effetto della serie ADN e ADN-S. La serie ADN segue la norma ISO 21287 con oltre 350 varianti, ed è disponibile in diverse taglie: dal diametro 12 al 125mm, con corse standard fino a 500mm e differenti tipologie di ammortizzazione. Il profilo è dotato di tre facce con scanalature a T per alloggiare un sensore di finecorsa delle serie SMT-8M-A e SDBT-MSX con funzione di autoapprendimento del campo magnetico. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 2024/06/24 | Italy Cilindro a doppio effetto ADN e ADN-S Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice ... Pressemitteilung lesen
Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds aus Kunststoff (Bonded Manifolds), um Herstellern von Medizin- und Laborgeräten Lösungen aus einer Hand anbieten zu können. Dafür übernimmt Festo die Produktionsanlagen und -prozesse für die Herstellung dieser komplexen Kunststoff-Verteilerblöcke von dem in diesem Bereich führenden Unternehmen Carville. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 06.06.2024 | Global Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer ... Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds aus Kunststoff (Bonded Manifolds), um ... Pressemitteilung lesen
In qualità di erede delle soluzioni CPV, MPA-L/S e VTUG, ne combina tutti i vantaggi in un’unica piattaforma, distinguendosi per l'elevata portata e mantenendo un design compatto e leggero, ideale per l'uso su sistemi mobili come portali o bracci robotici. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 2024/05/17 | Italy Unità valvole VTUX In qualità di erede delle soluzioni CPV, MPA-L/S e VTUG, ne combina tutti i vantaggi in un’unica ... Pressemitteilung lesen
Disponibile nelle versioni a vite ELGD-BS e a cinghia dentata ELGD-TB, l’asse presenta una tecnologia di guida innovativa che offre un'eccellente rigidità e capacità di carico. Le maggiori forze di avanzamento e accelerazione consentono tempi di processo ridotti e una lunga durata di servizio che, combinati a una maggiore affidabilità, riducono i tempi di fermo. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 2024/05/14 | Italy Asse lineare ELGD Festo Disponibile nelle versioni a vite ELGD-BS e a cinghia dentata ELGD-TB, l’asse presenta una ... Pressemitteilung lesen
Nach starken Wachstumsjahren war 2023 ein Konsolidierungsjahr. Der Umsatz lag knapp unter Vorjahresniveau (- 4,3 % auf rund 3,65 Mrd. Euro). Festo investierte weiter kräftig in Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau der regionalen Marktversorgung. Das Unternehmen sieht mittelfristig wieder gute Wachstumschancen. Die Automatisierung von Zukunftsfeldern, aber auch die Qualifizierung der dafür benötigten Fachkräfte bietet Festo ein großes Potenzial für ein nachhaltiges Wachstum in den Geschäftsfeldern Automation und Didactic. Dazu gehören... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 22.04.2024 | Global Festo sieht gute Wachstumschancen Nach starken Wachstumsjahren war 2023 ein Konsolidierungsjahr. Der Umsatz lag knapp unter ... Pressemitteilung lesen
Seit mehr als 15 Jahren befasst sich das Bionic Learning Network mit der Faszination Fliegen. Neben der technischen Entschlüsselung des Vogelflugs hat das Team zahlreiche weitere Flugobjekte und ihre natürlichen Prinzipien erforscht und technologisch umgesetzt. Mit der BionicBee hat das Bionic Learning Network nun erstmals ein Flugobjekt entwickelt, das in großer Stückzahl und völlig autonom im Schwarm fliegen kann. Ihre erste Flugshow zeigt die BionicBee auf der Hannover Messe 2024. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 22.04.2024 | Global Belgien Irland Niederlande Großbritannien Autonomes Fliegen im Schwarm Seit mehr als 15 Jahren befasst sich das Bionic Learning Network mit der Faszination Fliegen. Neben ... Pressemitteilung lesen
Festo hat 2024 mit dem Exponat „BionicHydrogenBattery“ ein einzigartiges Konzept für die einfache Speicherung und den sicheren Transport von Wasserstoff mit Hilfe von Bakterien präsentiert. Daneben hat das Unternehmen gezeigt, wie mit einer Vielzahl an Komponenten und Lösungen aus dem Festo Produktportfolio industrielle Bioprozesse langfristig effizient betrieben werden können. Zudem engagiert sich Festo in der Biologisierung als Lernfeld: mit modularen Lernsystemen, einer IHK-Zusatzqualifikation und der Entwicklung eines Studiengangs... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 19.04.2024 | Global Biologisierung ermöglicht ökologische Innovationen ... Festo hat 2024 mit dem Exponat „BionicHydrogenBattery“ ein einzigartiges Konzept für die einfache ... Pressemitteilung lesen
Die Supraleiter-Technologie erlaubt eine berührungslose Bewegung und Handhabung von Objekten – ideal für High-Tech-Branchen wie Laborautomation oder Biotechnologie. Auf der Hannover Messe zeigt Festo ein Konzept zum voll automatisierten Befüllen und Wiegen von Gefriertrockenbehältern im Reinraum. Dank SupraMotion-Schwebemodulen und Produkten aus dem Festo Automatisierungs-Portfolio für Laboranwendungen lassen sich damit höchste Ansprüche an Reinigung und Sauberkeit einhalten. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 19.04.2024 | Global Supraleiter-Technologie: Berührungslos arbeiten im ... Die Supraleiter-Technologie erlaubt eine berührungslose Bewegung und Handhabung von Objekten – ideal ... Pressemitteilung lesen
Festo setzt neue Maßstäbe in der Prozessoptimierung auf dem Shopfloor: Durch den Einsatz von KI und weiteren smarten Softwarelösungen ermöglicht Festo seinen Kunden maximale Flexibilität und Effizienzsteigerung in ihren Produktionsprozessen. Eine signifikante Steigerung der Gesamtanlageneffektivität wurde in vielen Projekten bereits nachgewiesen. Insbesondere die Festo AX Industrial Apps machen Digitalisierung und Vernetzung skalierbar und unterstützen dabei, Industrie 4.0 in der Produktion effizient voranzutreiben. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 19.04.2024 | Global Einfache KI-Lösungen für maximale Produktivität Festo setzt neue Maßstäbe in der Prozessoptimierung auf dem Shopfloor: Durch den Einsatz von KI und ... Pressemitteilung lesen