© Festo SE & Co. KG
Drehgreifmodul EHMD
Das kompakte Drehgreifmodul EHMD gibt es in zwei Versionen: vollelektrisch oder mit einem pneumatischen Greifer.
© Festo SE & Co. KG
08.11.2023
|
Global
Kompaktes und dichtes Kraftpaket
Dosieren, Aspirieren und Steuern kleinster Mengen aggressiver Flüssigkeiten und Gasen – mit dem ...
Pressemitteilung lesen
Dosieren, Aspirieren und Steuern kleinster Mengen aggressiver Flüssigkeiten und Gasen – mit dem mediengetrennten Magnetventil VYKA von Festo ist das problemlos möglich. Das kompakte Kraftpaket dosiert und aspiriert kleinste Mengen an Flüssigkeit präzise bei einer Breite von nur 7 mm. Es erfüllt die hohen Leckage-Anforderungen, die für Gas-Anwendungen gefordert sind.
© Festo SE & Co. KG
Mediengetrenntes Magnetventil VYKA
Mit dem mediengetrennten Magnetventil VYKA lassen sich sowohl Flüssigkeiten exakt dispensieren als auch Flüssigkeitsströme in Kanalplatten sowie Gasströme steuern.
© Festo SE & Co. KG
08.11.2023
|
Global, Deutschland
Eine echte modulare DNA-Fabrik
Saatgut ist das neue Gold. Wie das? Pflanzliche Lebensmittel ernähren die ständig wachsende ...
Pressemitteilung lesen
Saatgut ist das neue Gold. Wie das? Pflanzliche Lebensmittel ernähren die ständig wachsende Weltbevölkerung. Aber Klimawandel, Schädlinge und Krankheiten bedrohen die Pflanzenzucht. Damit Pflanzenzüchter widerstandsfähiges Saatgut entwickeln und der Landwirtschaft zur Verfügung stellen können, benötigen sie Unmengen an DNA. Dafür hat Synchron Lab die „DNA Factory“ entwickelt – ...
© Festo SE & Co. KG
Bert Baas, Festo
Bert Baas, Vertriebsingenieur bei Festo
© Festo SE & Co. KG
Synchron - Glenn Dukel
Glenn Dukel, Projekt- und Business Development Manager bei Synchron Lab
© Festo SE & Co. KG
Synchron - intensiver Waschprozess
Intensiver Waschprozess : In dieser Station dispensiert der Dosierkopf VTOI mehrmals Pufferlösung, um die DNA von Salzen und Ethanol zu befreien.
© Festo SE & Co. KG
Synchron - DNA-Aufwaschung
DNA-Aufwaschung: Hier werden die Magnetic Beads und eine Pufferlösung den Proben hinzugefügt.
© Festo SE & Co. KG
Synchron - von Station zu Station
Von Station zu Station: Elektrischen Achsen EGC kombiniert mit einem Schwenkantrieb DRRD und einem Greifer DHPS platzieren die Mikrotiterplatten auf den Werkstückträgern des Transportsystems.