La qualité d’un robot ou d’un système de manutention dépend entièrement de celle du système de préhension monté sur son bras. L’outillage en bout de bras (EOAT) constitue l’interface avec la pièce à traiter et rend possible de nombreux processus automatisés. Festo propose bien plus que de simples composants de préhension : ce partenaire de l’automatisation combine des solutions de préhension pneumatiques et électriques ainsi que des technologies de vide avec l’intégration robotique, les logiciels et l’IA pour créer des solutions intelligentes... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 17.11.2026 | Globale Lorsque les robots saisissent intelligemment, c ... La qualité d’un robot ou d’un système de manutention dépend entièrement de celle du système de ... Lire le communiqué de presse
Avec Festo AX Controls, Festo propose une plateforme d’automatisation ouverte en temps réel qui allie la technologie de commande classique aux technologies logicielles modernes, offrant ainsi aux entreprises davantage de flexibilité, d’efficacité et de pérennité. Cette plateforme illustre comment les écosystèmes ouverts deviennent un facteur concurrentiel décisif pour les constructeurs de machines et d’installations. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 17.11.2026 | Globale Une automatisation ouverte pour l'ère de l'IA avec ... Avec Festo AX Controls, Festo propose une plateforme d’automatisation ouverte en temps réel qui ... Lire le communiqué de presse
Festo montre, lors du salon SEMICON Europa 2026, comment les wafers peuvent être acheminés de manière efficace, précise et fiable tout au long du processus de fabrication des semi-conducteurs. Une installation de démonstration connectée reproduit l'ensemble du flux de travail, du FOUP à l'alignement des wafers, en passant par le traitement ultérieur dans des applications de chimie humide ou sous vide. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 06.11.2026 | Globale Des processus de manutention des plaquettes de ... Festo montre, lors du salon SEMICON Europa 2026, comment les wafers peuvent être acheminés de ... Lire le communiqué de presse
Festo souhaite transposer les exigences de qualité de son matériel aux modèles numériques de produits et de simulation. L'objectif est de permettre aux constructeurs de machines de développer et de valider virtuellement des solutions d'automatisation de la manière la plus réaliste possible. À terme, ces modèles devraient également soutenir le développement et les essais de systèmes d'automatisation autonomes. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 21.10.2026 | Globale Festo développe des jumeaux numériques pour l’IA ... Festo souhaite transposer les exigences de qualité de son matériel aux modèles numériques de ... Lire le communiqué de presse
En associant le vérin électrique EPRF et le servomoteur EMMH, tous deux en acier inoxydable, Festo propose désormais une solution d’entraînement électrique performante pour les industries agroalimentaire, de l’emballage et pharmaceutique. Associés au câble moteur adapté, le moteur, le câble et l'entraînement forment une solution complète de conception hygiénique parfaitement harmonisée, proposée par un seul et même fournisseur. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 19.10.2026 | Globale Solution électrique complète en conception ... En associant le vérin électrique EPRF et le servomoteur EMMH, tous deux en acier inoxydable, Festo ... Lire le communiqué de presse
À l'occasion du salon Hydrogen Technology World Expo 2026, Festo montre comment automatiser les électrolyseurs et les installations d'hydrogène de manière sûre, modulaire et évolutive. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 08.10.2026 | Globale À mesure que l'hydrogène prend de l'ampleur, l ... À l'occasion du salon Hydrogen Technology World Expo 2026, Festo montre comment automatiser les ... Lire le communiqué de presse
Au salon Compamed, Festo présente le nouveau système de commande CECC-AX dans le cadre d’une application de distribution de liquides. Il allie la programmation API à Python et permet ainsi une mise en œuvre flexible de différentes fonctions dans un encombrement minimal. Ce contrôleur est donc idéal pour une utilisation dans des appareils de table compacts et des sous-systèmes, par exemple dans la préparation d’échantillons, la pré-analytique ou la manipulation automatisée de liquides et de consommables. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 05.10.2026 | Globale Contrôleur compact pour des applications flexibles ... Au salon Compamed, Festo présente le nouveau système de commande CECC-AX dans le cadre d’une ... Lire le communiqué de presse
De la fabrication moderne à l'eau potable en passant par les énergies renouvelables : Festo promeut l'excellence dans la formation professionnelle et le dialogue entre l'éducation et l'industrie afin de former les professionnels de demain. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 17.09.2026 | Globale Festo aux WorldSkills de Shanghai De la fabrication moderne à l'eau potable en passant par les énergies renouvelables : Festo promeut ... Lire le communiqué de presse
Deux acteurs mondiaux, une réussite commune : en 2026 également, Festo reste le fournisseur privilégié de Bosch pour les produits d’automatisation dans le domaine des « composants pneumatiques ». Festo est ainsi le premier interlocuteur pour les nouveaux projets de machines et d’installations. Depuis 2015, Bosch fait confiance à Festo pour la onzième année consécutive. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 17.07.2026 | Globale Festo à nouveau fournisseur privilégié de Bosch Deux acteurs mondiaux, une réussite commune : en 2026 également, Festo reste le fournisseur ... Lire le communiqué de presse
The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Globale Automated dismantling of electric batteries The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Lire le communiqué de presse
On prévoit une croissance annuelle d'environ 30% du nombre de véhicules à propulsion électrique dans le monde d'ici 2030. Parallèlement, les processus de production pour la chaîne cinématique électrifiée se transforment. Alors que les procédés de production semi-automatiques dominaient jusqu'à présent dans la construction automobile classique avec des moteurs à combustion, la fabrication de cellules de batteries et de moteurs électriques évolue de plus en plus vers des processus de production entièrement automatisés. En tant que fabricant... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Globale Tout sous contrôle, des cellules de batterie aux ... On prévoit une croissance annuelle d'environ 30% du nombre de véhicules à propulsion électrique dans ... Lire le communiqué de presse
Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for recycling in 2030. This inevitably raises the question of sustainability, as batteries are energy storage devices made from critical raw materials. Festo therefore not only offers modular automation concepts for cell production, the assembly of battery modules and packs and for platform integration, but also for dismantling and recycling or separating the materials. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Globale Automated processes for battery recycling Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for ... Lire le communiqué de presse
Festo has launched a company-wide transformation program to position itself for a sustainable future as a financially independent family-owned company. The program is also intended to strengthen and expand the company’s position as a globally successful innovation leader. Alongside structural realignments to its global organization, the company plans to cut 1,300 positions in Germany. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 05/08/2026 | Global Transformation Program for sustainable Growth and ... Festo has launched a company-wide transformation program to position itself for a sustainable future ... Lire le communiqué de presse
Avec la machine de conditionnement sous blister d'IWK, la durabilité n'est pas un vain mot : avec un matériau d'emballage recyclable, une faible consommation d'énergie, une vitesse élevée et une grande ergonomie, le système de conditionnement sous blister Card-to-Card CABLIblue 870 s'avère être un véritable créateur de tendances. L'utilisation de la technique d'automatisation électrique de Festo augmente immensément la durabilité et l'efficacité dans cette application. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 24.04.2026 | Globale Comment les machines d'emballage deviennent plus ... Avec la machine de conditionnement sous blister d'IWK, la durabilité n'est pas un vain mot : avec un ... Lire le communiqué de presse
Une technologie de guidage innovante, une rigidité et une capacité de charge de guidage élevées pour une charge plus importante dans le même espace de montage - telles sont les caractéristiques de la nouvelle famille d'axes ELGD de Festo. De plus, des éléments d'entraînement puissants offrent des forces d'avance et des accélérations élevées pour des temps de cycle plus courts et une longue durée de vie. Une bande de recouvrement en acier inoxydable est sans frottement sur la face extérieure et n'y laisse pas apparaître de particules. Les... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 19.04.2026 | Globale Précis et dynamique Une technologie de guidage innovante, une rigidité et une capacité de charge de guidage élevées pour ... Lire le communiqué de presse
Festo simplifie encore plus la vie de ses utilisateurs : les avantages éprouvés et toutes les fonctionnalités utiles des îlots de distribution classiques CPV, MPA-L/S et VTUG se glissent sous le toit de l'îlot de distribution convertible VTUX. En outre, le système de communication AP-I et AP-A constitue la plate-forme idéale pour une production numérisée. Cela apporte de la flexibilité, permet des architectures ouvertes et une intégration parfaite de l'automatisation électrique et pneumatique. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 19.04.2026 | Globale De nombreuses fonctions sous un même toit Festo simplifie encore plus la vie de ses utilisateurs : les avantages éprouvés et toutes les ... Lire le communiqué de presse