Desde la fabricación moderna hasta el agua potable y las energías renovables: Festo fomenta la excelencia en la formación profesional y el diálogo entre el ámbito educativo y la industria para formar a los profesionales del mañana. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/09/17 | Global Festo en WorldSkills Shanghái Desde la fabricación moderna hasta el agua potable y las energías renovables: Festo fomenta la ... Leer nota de prensa
Dos gigantes mundiales, una historia de éxito compartida: también en 2026, Festo seguirá siendo el proveedor preferido de Bosch para productos de automatización en el ámbito de los «componentes neumáticos». De este modo, Festo se convierte también en el primer punto de contacto para nuevos proyectos de maquinaria e instalaciones. Desde 2015, Bosch confía en Festo por undécimo año consecutivo. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/07/17 | Global Festo vuelve a ser proveedor preferente de Bosch Dos gigantes mundiales, una historia de éxito compartida: también en 2026, Festo seguirá siendo el ... Leer nota de prensa
The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Global Automated dismantling of electric batteries The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Leer nota de prensa
Según las previsiones, el número de vehículos con propulsión eléctrica en todo el mundo crecerá en torno a un 30% anual hasta 2030. Al mismo tiempo, los procesos de producción de la cadena cinemática electrificada están cambiando. Mientras que los procesos de producción semiautomatizados han dominado hasta ahora la fabricación tradicional de automóviles con motores de combustión, la fabricación de pilas y motores eléctricos se está convirtiendo cada vez más en procesos de producción totalmente automatizados. Como fabricante líder de tecnología... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Global Todo bajo control, desde las pilas hasta los ... Según las previsiones, el número de vehículos con propulsión eléctrica en todo el mundo crecerá en ... Leer nota de prensa
Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for recycling in 2030. This inevitably raises the question of sustainability, as batteries are energy storage devices made from critical raw materials. Festo therefore not only offers modular automation concepts for cell production, the assembly of battery modules and packs and for platform integration, but also for dismantling and recycling or separating the materials. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Global Automated processes for battery recycling Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for ... Leer nota de prensa
Festo has launched a company-wide transformation program to position itself for a sustainable future as a financially independent family-owned company. The program is also intended to strengthen and expand the company’s position as a globally successful innovation leader. Alongside structural realignments to its global organization, the company plans to cut 1,300 positions in Germany. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 05/08/2026 | Global Transformation Program for sustainable Growth and ... Festo has launched a company-wide transformation program to position itself for a sustainable future ... Leer nota de prensa
Con la empaquetadora de blísteres de IWK, la sostenibilidad no es sólo palabrería: con material de embalaje reciclable, bajo consumo de energía, alta velocidad y ergonomía, el sistema de blíster tarjeta a tarjeta CABLIblue 870 está demostrando ser un verdadero creador de tendencias. El uso de la tecnología de automatización eléctrica de Festo aumenta enormemente la sostenibilidad y la eficiencia en esta aplicación. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Global Cómo las envasadoras son cada vez más sostenibles ... Con la empaquetadora de blísteres de IWK, la sostenibilidad no es sólo palabrería: con material de ... Leer nota de prensa
La nueva familia de ejes ELGD de Festo se caracteriza por una técnica de guiado innovadora, una elevada rigidez y una capacidad de carga de guiado que permite obtener más carga en el mismo espacio de montaje. Además, los potentes elementos de accionamiento ofrecen elevadas fuerzas de avance y aceleraciones para tiempos de ciclo más cortos y una larga vida útil. Una banda de cubierta de acero inoxidable está libre de fricción en el exterior y no permite que se formen partículas en ella. Esto hace que los accionamientos de la familia de ejes... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/19 | Global Preciso y dinámico La nueva familia de ejes ELGD de Festo se caracteriza por una técnica de guiado innovadora, una ... Leer nota de prensa
Festo se lo pone aún más fácil a sus usuarios: las ventajas probadas y todas las funciones útiles de los terminales de válvulas clásicos CPV, MPA-L/S y VTUG están ahora disponibles bajo el paraguas del versátil terminal de válvulas VTUX. Además, el sistema de comunicación AP-I y AP-A crea la plataforma ideal para la producción digitalizada. Esto proporciona flexibilidad, permite arquitecturas abiertas y la integración sin fisuras de la automatización eléctrica y neumática. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/19 | Global Muchas funciones bajo un mismo techo Festo se lo pone aún más fácil a sus usuarios: las ventajas probadas y todas las funciones útiles de ... Leer nota de prensa
Festo achieved solid financial results in fiscal year 2025. Following a 3.7% decline in turnover due to economic conditions, Festo is focusing 2026 on expanding its leadership in innovation and competitiveness. To this end, the company is continuing to further develop its structure and, with an R&D ratio of over 8%, is investing in the expansion of Seamless Automation with a comprehensive portfolio, seamless connectivity, and an intuitive digital experience. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/17 | Global Festo provides Basis for Growth Festo achieved solid financial results in fiscal year 2025. Following a 3.7% decline in turnover due ... Leer nota de prensa
The development of drugs is lengthy, complex and expensive. Approaches from organ-on-a-chip research promise to shorten the time to approval of new active ingredients. Together with experts from TU Darmstadt, Festo has developed an exhibit that demonstrates the automated production of such mini-organs: A bioprinter applies human cell material to a microfluidic chip, on which organ-like tissue then grows. Festo is combining two future technologies for the first time: SupraMotion and Diffusion Bonded Manifolds. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/17 | Global Automation of organs-on-a-chip for drug ... The development of drugs is lengthy, complex and expensive. Approaches from organ-on-a-chip research ... Leer nota de prensa
Festo is an independent family-owned company and a global player in automation technology and technical education, with headquarters in Esslingen a.N. (Germany) – with over 20,000 employees at around 250 locations worldwide, a turnover of 3.33 billion euros and an R&D rate of over 8%. As a partner in motion, Festo offers integrated and seamless pneumatic, electric and digital drive technologies across all industries – including software and AI solutions as well as customized training concepts – for 300,000 customers in over 35 industries in... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/17 | Global The Festo Group Festo is an independent family-owned company and a global player in automation technology and ... Leer nota de prensa
En NextGen Life Science Automation, Festo investiga nuevas soluciones de automatización para la tecnología médica y la automatización de laboratorios. En Hannover Messe 2026, Festo y Fraunhofer IPA mostraron el desarrollo de un casete para la etapa de modificación celular en las terapias CAR‑T. La automatización reduce significativamente los tiempos y los costes de producción, lo que acelera y reduce el coste de estas terapias personalizadas y facilita su acceso a un mayor número de pacientes. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/15 | Global Terapias celulares personalizadas para el ... En NextGen Life Science Automation, Festo investiga nuevas soluciones de automatización para la ... Leer nota de prensa
Festo, uno de los principales fabricantes mundiales de tecnología de automatización, integrará plenamente Eichenberger Gewinde AG de Burg, en Suiza, a partir del 1 de abril de 2026. En el futuro, la empresa suiza operará bajo el nombre de "Festo Gewindetriebe AG". Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/03/31 | Global Eichenberger se convierte en Festo Festo, uno de los principales fabricantes mundiales de tecnología de automatización, integrará ... Leer nota de prensa
Global markets are more dynamic than ever – among other things, we take a look at our economic situation in 2025: challenges, opportunities and financial figures. During a Guided Tour through our stand, we will show you our trade fair highlights and invite you to a small snack afterwards. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 03/19/2026 | Global Invitation to the Press Conference at Hannover ... Global markets are more dynamic than ever – among other things, we take a look at our economic ... Leer nota de prensa
"Seamless Automation combina nuestra amplia cartera de soluciones con conectividad de extremo a extremo y una experiencia digital intuitiva para nuestros clientes", explica Frank Notz, Chief Sales Officer de Festo. Los visitantes pueden sumergirse en el mundo de la automatización sin fisuras en el stand de Festo en el pabellón 13 de la Feria de Hannover. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/03/04 | Global La automatización sin fisuras transforma la ... "Seamless Automation combina nuestra amplia cartera de soluciones con conectividad de extremo a ... Leer nota de prensa