Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un'affermazione formale: grazie al materiale di imballaggio riciclabile, al basso consumo energetico, all'alta velocità e all'ergonomia, il sistema di blisteraggio carta-carta CABLIblue 870 si sta dimostrando un vero e proprio trendsetter. L'uso della tecnologia di automazione elettrica di Festo aumenta enormemente la sostenibilità e l'efficienza in questa applicazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Globale Come le macchine per l'imballaggio stanno ... Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un ... Leggi communicato stampa
Hydrogen makes sustainable energy mobile. With the intel ligent trailer control system HY.Runner from GP Joule, transporting hydrogen is more efficient, safer, and more environmentally friendly. The Festo valve terminal VTUG and the solenoid valve VOFC provide a space-saving design on the trailer chassis, as well as additional safety. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2025/10/15 | Global Sustainable, smart, safe Hydrogen makes sustainable energy mobile. With the intel ligent trailer control system HY.Runner ... Leggi communicato stampa
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Global Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in ... Leggi communicato stampa
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ricambio. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Global Interfacce flessibili nell'impiantistica Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il ... Leggi communicato stampa
2024/02/21 | Global Hannover Messe Press Preview 2024 The future of our planet also presents Festo with major challenges. On the one hand, it is about supplying the world's ... Comunicati stampa (6) Immagini (20) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2023/02/13 | Globale Hannover Messe Press Preview 2023 Il futuro del nostro pianeta presenta sfide importanti. Da un lato, si tratta di approvvigionare la popolazione mondiale ... Comunicati stampa (4) Immagini (22) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2022/07/05 | Global 19th International Press Conference 2022 Sustainability in automation technology – more than a mega trend? Automation solutions may enable faster, more ... Comunicati stampa (5) Immagini (22) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG