Bei der Blisterverpackungsmaschine von IWK ist Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis: Mit recyclingfähigem Verpackungsmaterial, niedrigem Energieverbrauch, hoher Geschwindigkeit und Ergonomie erweist sich das Card-to-Card-Blistersystem CABLIblue 870 als echter Trendsetter. Der Einsatz elektrischer Automatisierungstechnik von Festo steigert in dieser Anwendung die Nachhaltigkeit und Effizienz immens. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 24.04.2026 | Global Wie Verpackungsmaschinen nachhaltiger und ... Bei der Blisterverpackungsmaschine von IWK ist Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis: Mit ... Pressemitteilung lesen
Wasserstoff macht nachhaltige Energie mobil. Mit dem intelligenten Trailer-Steuerungssystem HY.Runner von GP Joule wird der Wasserstofftransport effizienter, sicherer und umweltschonender. Für eine platzsparende Bauweise auf dem Trailer-Chassis und zusätzliche Sicherheit sorgen die Festo Ventilinsel VTUG und das Magnetventil VOFC. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 15.10.2025 | Global Nachhaltig, smart und sicher Wasserstoff macht nachhaltige Energie mobil. Mit dem intelligenten Trailer-Steuerungssystem HY ... Pressemitteilung lesen
So sorgt Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer können Mitarbeiter in Montage und Logistik spielend leicht Massen mit nur zwei Fingern heben und bewegen. Herzstück des Balancers ist die kraftvolle und sichere Antriebslösung YHBP von Festo – mit automatischer Gewichtserkennung und Safety Performance Level passend für die Automobil- und Verpackungsindustrie. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 15.02.2024 | Global Mit zwei Fingern Lasten bewegen So sorgt Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer können Mitarbeiter in ... Pressemitteilung lesen
Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme schnell und zuverlässig bis 230 °C. Seine durchdachte Produktarchitektur mit patentierter Schnittstelle ermöglicht es, Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Mit Hot Swap-Funktion zum schnellen Austausch von Antrieb oder anderen Ersatzteilen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Global Flexible Schnittstellen im Anlagenbau Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme ... Pressemitteilung lesen
15.02.2024 | Global Hannover Messe Press Preview 2024 Die Zukunft unserer Erde stellt auch Festo vor größte Herausforderungen. Es geht einerseits um die Versorgung der ... Pressemitteilungen (6) Bilder (20) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
14.02.2023 | Global Hannover Messe Press Preview 2023 Die Zukunft unserer Erde stellt auch Festo vor größte Herausforderungen. Es geht einerseits um die Versorgung der ... Pressemitteilungen (4) Bilder (23) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
05.07.2022 | Global 19. Internationale Festo Pressekonferenz Nachhaltigkeit in der Automatisierungstechnik - mehr als ein Megatrend? Automatisierungslösungen ermöglichen zwar eine ... Pressemitteilungen (5) Bilder (23) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG