Nei settori orientati al futuro, come l'automazione di laboratorio o la biotecnologia, i requisiti posti alla pulizia e purezza degli impianti di produzione sono molto elevati. Con la tecnologia dei superconduttori, gli oggetti possono essere spostati e manipolati senza contatto, ideale per tali applicazioni. Alla fiera Hannover Messe 2020, Festo presenterà la soluzione SupraModule, che consente il controllo wireless delle funzioni su un supporto magnetico galleggiante con alimentazione di energia autonoma. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/28 | Globale SupraModule: Soluzione modulare per l’automazione ... Nei settori orientati al futuro, come l'automazione di laboratorio o la biotecnologia, i requisiti ... Leggi communicato stampa
The Festo Motion Terminal VTEM combines digitalisation and pneumatics. Quickly activated Motion Apps are revolutionising pneumatics by increasing flexibility and energy efficiency, and accelerating production processes. Thanks to the new Motion App “Flow control”, the VTEM now makes filling containers such as bottles with nitrogen or other gases more profitable and economical. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/27 | Global Control several flow rates simultaneously The Festo Motion Terminal VTEM combines digitalisation and pneumatics. Quickly activated Motion Apps ... Leggi communicato stampa
Con il software di manutenzione Smartenance, Festo ha portato la manutenzione delle macchine e degli impianti nell'era digitale. Le squadre di manutenzione non hanno più bisogno di carta e penna e i lunghi canali di comunicazione appartengono al passato. Festo offre ora il software Smartenance con più funzioni e nuovi pacchetti di licenza. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/25 | Globale Smartenance si aggiorna: funzioni di gestione ... Con il software di manutenzione Smartenance, Festo ha portato la manutenzione delle macchine e degli ... Leggi communicato stampa
Il diabete è in aumento in tutto il mondo e ogni anno la malattia viene diagnosticata a circa 10 milioni di persone. Questo fa aumentare la domanda di penne da insulina per l'autoiniezione. La filiale danese di Syntegon ha sviluppato un sistema automatizzato per l'assemblaggio di queste penne utilizzando la piattaforma di automazione Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/25 | Globale Syntegon e Festo insieme nel trattamento del ... Il diabete è in aumento in tutto il mondo e ogni anno la malattia viene diagnosticata a circa 10 ... Leggi communicato stampa
La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono trend interessanti che permettono un risparmio in tutte le fasi del ciclo di vita di un impianto nell'automazione di processo. Un dispositivo di campo digitale, il Festo Motion Terminal VTEM, risponde già a queste esigenze. In più, l'intelligenza artificiale è sempre più vicina dal diventare una realtà nell'automazione di processo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/25 | Globale Grandi passi nel futuro digitale La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono trend interessanti che permettono un ... Leggi communicato stampa
Impianti di produzione altamente flessibili e modulari con l’automazione decentralizzata consentono all'industria di processo di reagire alle fluttuazioni della domanda. È il caso del trattamento delle acque, dell'industria farmaceutica, della chimica fine e alimentare e anche della produzione di energia. In questi casi, i controllori decentralizzati di Festo sono la soluzione migliore. Festo ha sviluppato il PA-Toolkit per la programmazione dei controllori per consentire una semplice progettazione delle applicazioni in linea con il "Module... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/24 | Globale Integrazione semplificata nei sistemi di controllo Impianti di produzione altamente flessibili e modulari con l’automazione decentralizzata consentono ... Leggi communicato stampa
I moduli di estensione pneumatici VTOP di Festo consentono di progettare soluzioni di controllo ad anello chiuso personalizzate, in combinazione con un posizionatore, il tutto senza alcuna tubazione esterna e relative perdite. Rispetto alle soluzioni convenzionali, con il VTOP sono possibili risparmi sui costi fino al 30%. E l'installazione richiede solo una frazione di tempo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/24 | Globale Le tubazioni sono ormai un ricordo del passato I moduli di estensione pneumatici VTOP di Festo consentono di progettare soluzioni di controllo ad ... Leggi communicato stampa
Divieti di spostamento, limitazioni nel contatto con gli altri, quarantena - in tempi di pandemia, i tecnici dell'assistenza e gli installatori spesso non sono in grado di recarsi in tutto il mondo dai clienti per mettere in funzione le loro macchine e i loro impianti in loco. Ecco perché ora i clienti possono comodamente prenotare la messa in servizio a distanza dei sistemi di assi presso Festo. Ciò rende il commissioning online molto semplice e veloce. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/24 | Globale Un'offerta interessante, non solo in tempi di ... Divieti di spostamento, limitazioni nel contatto con gli altri, quarantena - in tempi di pandemia, i ... Leggi communicato stampa
L'essenza di qualsiasi dispositivo di commutazione meccanica è una risposta precisa. Questo è esattamente il motivo per cui è progettato per rispondere con precisione. E perché può essere installato, senza gioco, in pochi passi. Le valvole ad azionamento manuale e meccanico delle serie VHEF e VMEF di Festo seguono esattamente questi principi meccanici. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/24 | Globale Preciso e robusto L'essenza di qualsiasi dispositivo di commutazione meccanica è una risposta precisa. Questo è ... Leggi communicato stampa
Dosaggio, miscelazione, riempimento - il numero di applicazioni di controllo nelle industrie di processo è in costante crescita e richiede posizionatori ad alte prestazioni per le valvole di processo. Al giorno d'oggi, ampie opzioni di diagnostica come i test di corsa operativa parziale a pressione assistita sono vitali per un funzionamento affidabile. Il nuovo posizionatore CMSH di Festo per attuatori a semplice e a doppio effetto è quindi il sistema ideale di posizionamento altamente dinamico e a bassa usura per movimenti lineari e... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/21 | Globale Posizionamento e SIL: intuitivo e smart con CMSH Dosaggio, miscelazione, riempimento - il numero di applicazioni di controllo nelle industrie di ... Leggi communicato stampa
Le aziende industriali leader del settore automobilistico, farmaceutico e alimentare hanno chiari obiettivi riguardo alle emissioni di CO2 per i loro prodotti. Questi richiedono ai costruttori di macchine di realizzare significativi risparmi energetici nelle nuove generazioni di macchine rispetto al passato. Proprio per questo motivo Festo offre una soluzione senza pari nel mercato globale dei sistemi ad aria compressa con il modulo di efficienza energetica MSE6-C2M. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/21 | Globale Soddisfare le specifiche di CO2 dei clienti ... Le aziende industriali leader del settore automobilistico, farmaceutico e alimentare hanno chiari ... Leggi communicato stampa
I configuratori online per valvole di processo e attuatori a quarto di giro Festo consentono ai progettisti di impianti di trovare con facilità la soluzione ottimale. Basta selezionare alcuni parametri e i configuratori proporranno combinazioni appropriate. Questo rende la progettazione nell'industria di processo veloce, semplice e sicura con soluzioni compatibili tra loro e pronte per l'installazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/21 | Globale Configuratori online per una progettazione nell ... I configuratori online per valvole di processo e attuatori a quarto di giro Festo consentono ai ... Leggi communicato stampa
A nessuno piace andare dal dentista, i bambini piccoli ancora meno. Per aiutare i futuri dentisti e assistenti odontoiatrici durante i trattamenti odontoiatrici per bambini, l'azienda giapponese tmsuk ha sviluppato un robot umanoide che simula realisticamente il comportamento dei bambini piccoli durante questi trattamenti: dall’agitazione all’apertura e chiusura della bocca. I movimenti realistici del manichino sono prodotti utilizzando regolatori di pressione proporzionali con tecnologia piezoelettrica Festo. Leggi communicato stampa Immagine tmsuk, Japan 2021/05/21 | Globale Robot didattico con tecnologia piezo Festo A nessuno piace andare dal dentista, i bambini piccoli ancora meno. Per aiutare i futuri dentisti e ... Leggi communicato stampa
Il 29 luglio, Festo e l'IPA Fraunhofer sono state premiate per lo sviluppo dell’App "Virus Fighters Handbook" alla cerimonia della Give a Breath Challenge a Monaco di Baviera, un concorso di idee organizzato da Munich Re e dalla Fraunhofer Society per combattere la crisi del corona virus. Leggi communicato stampa Immagine Munich Re 2021/04/26 | Globale L' app Festo vince la Give a Breath Challenge Il 29 luglio, Festo e l'IPA Fraunhofer sono state premiate per lo sviluppo dell’App "Virus Fighters ... Leggi communicato stampa
In the 2020 financial year, the Festo Group had to cope with a 7.5% decline in turnover due to the pandemic, but was able to close with an overall operating result above the previous year. The workforce was also guided through the crisis in a stable manner. After a strong first quarter, the company expects a catch-up year in 2021. With smart and intelligent products as well as digital learning platforms, Festo supports the structural change in industry and society – from electromobility to vaccine production and laboratory diagnostics to... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/04/12 | Globale Stable position for the future In the 2020 financial year, the Festo Group had to cope with a 7.5% decline in turnover due to the ... Leggi communicato stampa
Indonesia wants to become one of the ten leading economies by 2030. The way to achieve this is through the digital transformation of the Indonesian industry. Festo is a strong partner in the government programme “Making Indonesia 4.0”. For more than 30 years, the company has had its own local national company and supports the competitiveness of all domestic industries, such as food, automotive, textiles, pharmaceuticals and electronics, with customised automation and qualification solutions. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/04/12 | Global „We make Indonesia 4.0“ Indonesia wants to become one of the ten leading economies by 2030. The way to achieve this is ... Leggi communicato stampa